DUG_Micro Module Dimmer_WSE-02

Definições de modo de comutação

Pode alternar entre o último nível de luminosidade utilizado e um nível de luminosidade de 100% quando o regulador de intensidade estiver ligado.
Para alternar entre o nível de luminosidade:
  1. Na página Principal, toque em Todos os dispositivos > Micromódulo Variador.
  2. Toque .
  3. Toque em Definição do modo de comutação para o menu deslizante e selecione uma das funções para a ação predefinida.
    • 100% (A): Definir o nível de luminosidade para 100% por predefinição quando o dispositivo é ligado.
    • Último Nível (B): Definir o nível de luminosidade utilizado anteriormente por predefinição quando o dispositivo é ligado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?