Micromódulo interruptor LUZ DUG_WSE-02

Modo de funcionamiento manual

Cuando el micro módulo está conectado a un pulsador mecánico, los dispositivos conectados pueden controlarse de forma manual pulsando brevemente el pulsador oscilante.

NOTA: Cuando la unidad se instala en el interior de la caja de la pared, el LED de estado no se ve mientras se utiliza la unidad.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?