Micromódulo interruptor LUZ DUG_WSE-02

Ajuste de un horario

Los dispositivos se pueden controlar completamente por horario. Una vez configurado el horario, los dispositivos funcionan a una hora determinada.
Para crear una planificación:
  1. En la página principal, toque Todos los dispositivos > Micro módulo conmutador.
  2. Toque en Programación > Añadir programación para añadir una programación.
  3. En el menú Añadir programación, ajuste la hora (A).
    NOTA: El horario funciona según la zona horaria en la que se encuentra el dispositivo.
  4. Toque Repetir (B) para seleccionar los días en los que desea establecer la programación.
  5. Pulse el icono Nota (C), introduzca la nota y pulse Confirmar.
  6. Pulse el interruptor (D) para activar la notificación de la programación. La aplicación enviará una notificación de que la tarea programada se ejecuta en el momento programado.
  7. Toque Conmutador (E) y seleccione cualquier opción, Encendido/Apagado.

  8. Toque Guardar
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?