Micromódulo interruptor LUZ DUG_WSE-02

Ejemplo de una automatización

En esta demostración se muestra cómo crear una automatización para apagar el conmutador de luz a la hora programada.
  1. Vaya a Automatización > + para crear una automatización.
  2. Pulse Editar nombre, introduzca el nombre de la automatización y pulse Guardar.
    CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que mejor represente su automatización pulsando .
  3. Toque Añadir Condición > Horario.
    • Toque Repetir (A), seleccione los días en los que desea establecer la programación y toque Guardar.

    • Establezca el tiempo (B) en el que debe iniciarse la automatización y toque Siguiente.

  4. Toque Añadir tarea > Ejecutar el dispositivo > Micro módulo conmutador.
  5. Toque Conmutador en el menú deslizante, seleccione Desconectado (C) y toque Guardar.

  6. Toque en Siguiente.
  7. En la página Ajustes de automatización, toque Guardar.

    Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña de Automatización. Puede tocar el interruptor en la automatización para habilitarla.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?