DUG_Датчик утечки воды_WSE-02

Об устройстве

Wiser датчик протечки (далее называемый «датчик») имеет две чувствительные накладки в нижней части корпуса, которые активируются при наличии воды между ними. В рабочем положении накладки смонтированного датчика находятся в непосредственной близости к поверхности пола.

Когда датчик подключен к Wiser Wiser Hub и обнаруживает воду на полу, датчик посылает звуковой сигнал и передает событие в приложение через Wiser Hub . Звуковой сигнал прекращается, когда датчик больше не контактирует с водой.

совет: Датчик утечки воды подаст сигнал тревоги, даже если он не подключен к Wiser Hub .

Характеристики датчика:

  • Определите сигналы тревоги о воде и запускайте их и передайте информацию в Wiser Hub .

  • Отправляет информацию о состоянии уровня батареи и автономного датчика на концентратор Wiser .

Элементы управления

  1. Светодиод состояния

  2. функциональная кнопка

  3. Чувствительные накладки

  4. Винты крышки батареи

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?