DUG_Датчик утечки воды_WSE-02

Создание режима автоматизации

Автоматизация позволяет группировать несколько действий, которые обычно выполняются вместе, запускаются автоматически или в установленное время. С помощью приложения Wiser можно создать режимы автоматизации на основе своих требований и пожеланий.
Для создания автоматизации:
  1. На домашней странице нажмите кнопку .
  2. Перейдите в Automation > +, чтобы создать автоматизацию.
  3. Нажать на Редактировать имя, ввести имя режима автоматизации (A), после чего нажать на Сохранить.
    СОВЕТ: Вы можете выбрать изображение крышки, которое представляет вашу автоматизацию, нажав .

  4. Нажать на Выполнено одно из условий, чтобы выбрать один из вариантов условий (B):
    • Все условия выполнены - Автоматизация запускается при выполнении всех условий.
    • Выполнение любого условия - Автоматизация запускается при выполнении хотя бы одного условия.

  5. Нажмите кнопку Добавить условие, чтобы открыть раскрывающееся меню.
  6. В меню Добавить условие можно выбрать отдельные или все варианты (C):
    • При изменении погоды – выбрать различные настройки погоды
    • Временной план – установить время и день
    • При изменении состояния устройства – выбрать устройство и его функцию
    Примечание: Вы можете добавить одно или несколько условий с помощью .
    .

  7. Нажать на При изменении состояния устройства > Датчик утечки воды > Состояние обнаружения воды, чтобы выбрать некоторые либо все функции, которые необходимо добавить в автоматизацию:
    • Обнаружено — когда датчик обнаруживает утечку воды (D)
    • Нормальное — когда датчик возвращается в исходное состояние после обнаружения утечки (E)

  8. Нажмите Добавить задачу, чтобы отобразить меню слайда.
  9. В меню Добавить задачу можно выбрать отдельные или все варианты (F):
    • Запустите устройство- Выберите устройства, которые необходимо запустить.
    • Moment или Automation - Выберите момент, который вы хотите запустить, или выберите автоматизацию, которую вы хотите включить или отключить.
    • Send notification - уведомление включения для автоматизации.
    • Delay - Установка времени задержки.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете добавить одно или несколько действий с помощью .

  10. Нажать на Действительный период, чтобы установить временной диапазон для режима автоматизации. Можно выбрать один из следующих вариантов (G):
    • Круглосуточно – 24 часа
    • Дневное время – от восхода до заката
    • Ночное время – от заката до восхода
    • Настраиваемый – временной диапазон определяется пользователем

  11. После установки всех действий и условий нажать на Сохранить.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?