DUG_Датчик утечки воды_WSE-02

Пример режима автоматизации

Этот пример показывает процесс создания режима автоматизации для получения уведомлений в приложении при обнаружении утечки воды.
  1. Перейдите к пункту Automation > +], чтобы создать автоматизацию.
  2. Нажать на Редактировать имя, ввести имя режима автоматизации, после чего нажать на Сохранить.
    СОВЕТ: Вы можете выбрать изображение обложки, которое наилучшим образом соответствует вашей автоматизации, нажав .
  3. Нажать Добавить условие > При изменении состояния устройства > Датчик утечки воды.
  4. Нажать Состояние обнаружения воды > Обнаружено и нажать Далее.
  5. Нажать на Добавить задачу > Отправить уведомление и выбрать Уведомления (А).
  6. Нажать на Далее.

  7. На странице Настройки автоматизации нажать на Сохранить.

    Сохраненный режим автоматизации отображается во вкладке Автоматизация. Для активации режима автоматизации можно нажать на перекидной переключатель.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?