DUG_Датчик утечки воды_WSE-02

Сопряжение устройства вручную

Для сопряжения устройства вручную:
  1. На домашней странице нажмите + .
  2. Нажмите , выберите нужный концентратор Wiser в раскрывающемся меню.
  3. Выберите опцию для добавления устройства (A):
    • Добавить устройство с кодом установки
    • Добавить устройство без кода установки

    совет: Настоятельно рекомендуется добавить устройство с кодом установки.
  4. Чтобы выполнить сопряжение устройства с кодом установки, выберите "Добавить устройство с кодом установки", чтобы отобразить меню свертки. Выбрать один из вариантов (B):
    • Сканировать код установки - вы можете проверить устройство на наличие кода установки.
    • Ввести код установки вручную – можно вручную ввести код установки с устройства
    После сопряжения устройства с кодом установки перейдите к шагу 6 .

  5. Чтобы выполнить сопряжение устройства без кода установки, коснитесь кнопки Добавить устройство без кода установки.
  6. На задней стороне датчика коротко нажмите (< 0,5 с) функциональную кнопку 3 раза на устройстве.

    Светодиод мигает оранжевым цветом.
  7. В приложении выбрать Подтвердить, что светодиод горит оранжевым цветом и нажать на Запустить конфигурирование (C).

  8. Через несколько секунд зеленый светодиод указывает на то, что устройство успешно сопряжено с концентратором .

  9. Нажмите "Готово", когда соединение будет успешно установлено.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?