DUG_Датчик утечки воды_WSE-02

Светодиодные индикаторы

Сопряжение

Действие пользователя

Светодиодные индикаторы

Состояние

Нажать функциональную кнопку 3 раза

Светодиод мигает желтым цветом один раз в секунду.

Режим сопряжения активен в течение 30 с. После завершения сопряжения светодиод перед выключением некоторое время горит зеленым цветом.

Сброс

Действие пользователя

Светодиодные индикаторы

Состояние

Нажать функциональную кнопку 3 раза и удерживать ее нажатой в течение > 10 с.

Через 10 секунд светодиод начинает мигать красным цветом.

Датчик в режиме сброса. Сброс устройства на заводские настройки завершается через 10 секунд. Затем датчик перезапускается, и светодиод начинает мигать зеленым цветом перед выключением.

Уровень заряда батареи

Светодиодные индикаторы

Состояние

Светодиод мигает желтым цветом один раз в минуту при звуковом сигнале.

Батарея разряжена (< 10%), батарею.

Примечание: В приложении появится всплывающее уведомление.

Идентификация устройства

Светодиодные индикаторы

Состояние

Светодиод мигает зеленым.

 Датчик подключен к концентратору Wiser .

Примечание: Эта функция запускается из приложения для идентификации датчика.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?