DUG_Датчик утечки воды_WSE-02

Замена батарей

Для замены батарей:
  1. Использовать отвертку для удаления шести винтов из крышки батареи.
  2. Убедитесь, что батареи установлены правильно.
  3. Закрепите крышку батареи и затяните шесть винтов с помощью отвертки.
    Светодиод мигает зеленым цветом семь раз, а затем перестает мигать.
    ВАЖНЫЙ: Утилизируйте использованные батареи в соответствии с нормативными требованиями.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?