Технические характеристики
|
Батарея |
3 В пост. тока, LR03 AAA × 2 |
|
|
Срок службы батареи |
До 5 лет (может изменяться в зависимости от условий использования, окружающей среды и частоты обновления прошивки) |
|
|
Номинальная мощность |
≤ 90 мВт |
|
|
Рабочий диапазон частот |
2405–2480 МГц |
|
|
Макс. передаваемая мощность радио |
≤ 9 дБм |
|
|
Класс IP |
IP44 |
|
|
Рабочая температура |
от -10 °C до 50 °C |
|
|
Относительная влажность |
От 10 % до 95 % |
|
|
Уровень звука |
≥ 70 дБ на расстоянии 3 м |
|
|
Размеры (В × Ш × Г) |
70,8 × 68,68 × 18,96 мм |
|
|
Протокол обмена данными |
Zigbee 3.0 сертифицирован |
|