DUG_Wiser dugalj_WSE_01

Ütemezés létrehozása

Az adapter vezérelhető és indítható ütemezés segítségével. Az ütemezés beállítása után a rendszer az aktív ütemezés szerint működik. Az ütemezések bármikor létrehozhatók vagy módosíthatók.
Ütemezés létrehozása:
  1. A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Intelligens adapter opcióra.
  2. Egy ütemezés hozzáadásához koppintson az Ütemezés > Hozzáadás opcióra.
  3. Állítsa be az időt (A).
  4. Koppintson az Ismétlés (B) gombra az ütemezésben beállítandó napok kiválasztásához.
  5. Koppintson a Megjegyzés (C) opcióra, írja be a megjegyzést, majd koppintson a Jóváhagyás gombra.
  6. Koppintson a (D) billenőkapcsolóra az Értesítés bekapcsolásához. Az alkalmazás értesítést küld, hogy az ütemezett feladat végrehajtásra kerül az ütemezés időpontjában.
  7. Koppintson az Intelligens adapter (E) elemre és válassza az alábbi lehetőségek egyikét:
    • Be - bekapcsolja az adaptert az ütemezett időpontban
    • Ki - kikapcsolja az adaptert az ütemezett időpontban

  8. Koppintson a Mentés gombra.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?