DUG_Wiser Smart Plug_WSE_01

Utilizar o dispositivo

O painel de controlo permite-lhe ligar e desligar a tomada e monitorizar o consumo de energia.

Na página principal, toque em Todos os dispositivos > Tomada Smart para aceder ao painel de controlo.

Na página Painel de controlo da tomada, pode visualizar o seguinte:

  • Potência (W) - O valor de carga do dispositivo ligado à tomada (A)

  • Dia (kWh) - O consumo de energia total do dispositivo ligado à tomada por dia (B)

    NOTA: O consumo total de energia por dia será automaticamente reposto a zero às 00:00 horas todos os dias.
  • O estado atual da tomada (C)

  • Horário (D)

  • Consumo (E)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?