DUG_Sensor de Movimento Exterior 360 ARGUS_WH-03

Configurar o sensor de movimento

Através da aplicação Wiser Home, pode alterar a configuração do sensor de movimento.

Pode configurar o dispositivo através do ecrã Detalhes do dispositivo.
  1. No ecrã Inicial, toque em .

  2. Toque em Dispositivos > Sensor de movimento exterior e selecione o sensor de movimento que pretende configurar.

    SUGESTÃO: Também pode abrir o ecrã de detalhes do dispositivo, tocando em Definições do dispositivo no painel de controlo do dispositivo.

A

Nome do dispositivo: Toque para alterar o nome do dispositivo.

B

Localização: Toque para atribuir uma localização para o sensor de movimento. Consulte Alterar a localização para obter mais informações sobre como definir a localização.

C

Sensibilidade: Toque para definir a área de deteção do sensor de movimento. Quanto maior for a sensibilidade, maior será a área de deteção. Consulte Definir a sensibilidade para obter mais informações sobre como definir a sensibilidade.

D

Temporizador de deteção de movimento: Toque para gerir o tempo de funcionamento de um dispositivo após a deteção de movimento. Consulte Definir o temporizador de deteção de movimento para obter mais informações sobre como definir o nível lux.

E

Nível lux: Toque para definir a intensidade de luz limite inferior à qual a carga conectada será ativada. Consulte Definir o nível lux para obter mais informações sobre como definir o nível lux.

F

LED de sensor de movimento: Toque no seletor de ativação/desativação (G) para permitir que o LED no sensor de movimento ligue/desligue quando o movimento for detetado pelo sensor de movimento.

G

Notificar-me em caso de deteção de movimento: Toque no seletor de ativação/desativação (H) para ativar a Notificação Ligado/Desligado. Quando estiver ligado e o movimento for detetado pelo sensor de movimento, recebe as notificações na aplicação Wiser Home.

H

Identificar: Toque para encontrar a localização do sensor de movimento na divisão.

NOTA: Após a identificação do sensor de movimento, o respetivo LED de estado pisca.

Toque em OK após identificar o sensor de movimento.

I

Eliminar: Toque para remover um sensor de movimento da aplicação Wiser Home.

NOTA: Após a eliminação, o sensor de movimento pode funcionar de forma independente das definições feitas na aplicação Wiser Home.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?