DUG_EVlink_WH-06

Automaation luominen

Seuraavassa on esimerkki automaation luomisesta, jotta EV-laturi voidaan käynnistää, kun olet poissa.
HUOMAUTUS: EV-laturi voi toimia vain toimenpiteenä.
  1. Valitse aloitussivulla .
  2. Siirry kohtaan Automaatio, ja valitse luodaksesi automaation.
  3. Valitse ja sitten kuvake, joka vastaa parhaiten automaatiotasi.
  4. Kirjoita automaation nimi (A), ja valitse jokin seuraavista täytettävistä ehdoista (B).
    • Kaikki ehdot: kaikkien ehtojen on täytyttävä, jotta automaatio käynnistyy
    • Mikä tahansa ehto: minkä tahansa ehdon on täytyttävä, jotta automaatio käynnistyy.
  5. Valitse Lisää ehtoja (C) ja valitse jokin seuraavista (D):
    • Laitteen tilan muutos (Valitse laite)
    • POISSA KOTOA -tila (Ota käyttöön tai poista käytöstä)
    HUOMAUTUS: Enintään 10 ehtoa voidaan lisätä.

  6. Valitse Poissa kotoa -tila käytössä (E).

    HUOMAUTUS: Voit poistaa lisätyn ehdon pyyhkäisemällä vasemmalle ja valitsemalla .
  7. Lisää toiminto valitsemalla Sitten > Lisää toiminto ja valitse jokin seuraavista. Tässä tapauksessa Laitteen hallinta (F).
    HUOMAUTUS: Enintään 10 toimenpidettä voidaan lisätä.
    • Laitteen hallinta: Valitse laite, jonka haluat käynnistää.

    • Lähetä ilmoitus: Ota automaation ilmoitus käyttöön.

    • Aktivoi tilanne: Valitse tilanne, jonka haluat käynnistää.

    • Viive: Tämän asetuksen avulla voit lisätä viiveen automaatiosekvenssiin. Voit asettaa odotusajan yhden tunnin ja yhden minuutin välein enintään 24 tunniksi. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos haluat viivyttää automaation toimenpiteitä.

  8. Valitse EV-laturi (G) ja määritettävä toimenpide (H).
  9. Valitse Tallenna (I).
    Tallennettu automaatio näkyy Automaatio-sivulla. Ota automaatio käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla vaihtokytkintä Automaatio-sivulla.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?