DUG_EVlink_WH-07

eSetup Commissioning- Ranska

Kun EVlink Home Smart on asennettu, noudata ohjeita ottaaksesi sen käyttöön eSetup-sovelluksen avulla:
  1. Avaa eSetup-sovellus ja valitse EVlink Home Smart (A).
  2. Käynnistä EVlink Home Smart aktivoidaksesi Wi-Fi®-yhteyspisteen. Wi-Fi®-liityntäpiste pysyy aktiivisena 4 minuutin ajan virran kytkemisen jälkeen.
  3. Ota Wi-Fi® käyttöön älypuhelimellasi ja muodosta yhteys EVlink Home Smart -laitteeseen Wi-Fi® direct -yhteyden kautta.
  4. Valitse eSetup-sovelluksessa Avaa asetukset (B).
  5. Valitse EVlink Home Smart - Ranska.
  6. Anna näytössä Uusi PIN-koodi, vahvista se ja valitse Tallenna.
    HUOMAUTUS: PIN-koodissa on oltava 6–16 numeroa, se saa sisältää saman numeron enintään kolme kertaa eikä siinä saa olla kuuden tai useamman numeron yhdistelmiä.
    Uuden PIN-koodin päivitys onnistui.
  7. Kirjoita seuraavalla sivulla uusi PIN-koodi ja valitse Yhdistä.
  8. Jos EVlink Home Smart -laiteohjelmisto on ajan tasalla, napauta firmware -sivulla Jatka nähdäksesi Verkkoasetukset.
    HUOMAUTUS: Jos uusi laiteohjelmistoversio on saatavilla, napauta Päivitä ja napauta OK, kun päivitys on valmis.
  9. Valitse Verkkoasetukset-sivulla tapa, jolla EVlink Home Smart yhdistetään internetiin, ja napauta kohtaa Tallenna ja jatka.
    TÄRKEÄ: Jos sinulla on Wiser Hub etävalvontaa ja -ohjausta varten, varmista, että sekä EVlink Home Smart että Hub ovat yhteydessä samaan Wi-Fi-verkkoon®.
    • Wi-Fi (C): Napauta Scan Wi-Fi QR Code ja skannaa reitittimen QR-koodi muodostaaksesi automaattisesti yhteyden Wi-Fi® -yhteyden. Vaihtoehtoisesti voit valita käytettävissä olevien verkkojen luettelosta napauttamalla Valitse verkko tai syöttämällä Wi-Fi®-verkon nimen ja salasanan manuaalisesti.
    • Ethernet (D): Anna verkon tiedot yhteyden muodostamiseksi.
  10. Valitse Sähköasetukset-sivulla EVlink-laitteen teholuokitus niin, että se vastaa sähköasennusta. Voit käyttää liukupalkkia (E) tai -/+ rajoittaaksesi latausvirtaa ja napauttaa Tallenna ja jatka (F).
    HUOMAUTUS: Minimi- ja maksimilatausvirrat ovat 10 A ja 32 A.

  11. Laitteen asetukset -sivulla voit ottaa tehomittarin käyttöön tai poistaa sen käytöstä valintakytkimellä ja valita sitten Tallenna ja jatka.
    HUOMAUTUS: MID-mittari on tehomittarilaite, jonka avulla voit kirjata latauslaitteiston energiankulutuksen. Jos otat tämän vaihtoehdon käyttöön, varmista, että olet kytkenyt virtamittarin EVlink Home Smart -järjestelmään.
  12. Sivulla Energianhallinta voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä TIC-viestinnän vaihtokytkimen (G) avulla ja napauttaa sitten Tallenna ja jatka tai Ohita tämä vaihe tarpeen mukaan.
    HUOMAUTUS:
    • TIC: Tele-informaatioasiakas ranskalaisella mittarilla. TIC-laite on kytketty puhelinkeskukseen. Se tallentaa kaikki tiedot talon kaikkien laitteiden energiankulutuksesta. Tämä auttaa seuraamaan EVlink Home Smartin tarvitsemaa energiaa. Wiser-sovellus hallinnoi Anti-tripping-hallintaa - viivästetty lataus ruuhka-aikoina ja ruuhka-aikojen ulkopuolella TIC:n toimittamien tietojen mukaan.

    • EVlink Home Smart on määritetty tilaan 1. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä EVlink Home Smartin ja TIC-laitteen välisen viestinnän.

  13. Valitse Valvonta-sivulla Jatka.
  14. Kun kaikki laiteasetukset on määritetty, valitse Luovutus asiakkaalle ja jaa PIN asiakkaalle.
  15. Kun olet jakanut PIN-koodin, lue ohjeet ja siirry seuraavaan näyttöön pyyhkäisemällä. Napauta I understand : restart (H) käynnistääksesi EVlink Home Smartin uudelleen.
    Odota 5 minuuttia, ennen kuin EVlink Home Smart muodostaa yhteyden internet-reitittimeen.
    • LED palaa hitaasti vihreänä 5 minuutin ajan.

    • EVlink Home Smart käynnistetään uudelleen sovelletun kokoonpanon mukaisesti.

    HUOMAUTUS: Jos haluat muuttaa käyttöönottoparametreja, voit muodostaa uudelleen yhteyden EVlink Home Smart -järjestelmään 5 minuutin ajan uudelleenkäynnistyksen tai virran kytkemisen jälkeen.

    LED muuttuu kiinteäksi vihreäksi 5 minuutin kuluttua uudelleenkäynnistyksestä, mikä vahvistaa, että EVlink Home Smart on onnistuneesti yhdistetty etäkäyttöä varten.

    HUOMAUTUS: LED-pulssi palaa hitaasti vihreänä, kun EVlink Home Smart ei ole yhteydessä internetiin.

Käytä Wiser Home -sovellusta EVlink Home Smartin valvontaan ja ohjaukseen.

Katso Laitteen pariliitos pariliittääksesi laitteen Wiser Home -sovelluksen kanssa.

Katso Laitteen käyttäminen Wiser Home -sovelluksen avulla tapahtuvaan valvontaan ja ohjaukseen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?