eSetup-käyttöönotto – kansainvälinen
- Avaa eSetup-sovellus ja valitse EVlink Home Smart (A).
- Aktivoi Wi-Fi®-tukiasema kytkemällä virta EVlink Home Smart -laturiin. Wi-Fi® tukiasema pysyy aktiivisena 4 minuutin ajan virran kytkemisen jälkeen.
- Ota Wi-Fi käyttöön älypuhelimellasi ja muodosta yhteys EVlink Home Smart -laitteeseen Wi-Fi direct -yhteyden kautta.
- Valitse eSetup-sovelluksessa Avaa asetukset (B).
- Valitse EVlink Home Smart - kansainvälinen
- Anna näytössä Uusi PIN-koodi, vahvista
se ja valitse Tallenna.HUOMAUTUS: PIN-koodissa on oltava 6–16 numeroa, se saa sisältää saman numeron enintään kolme kertaa eikä siinä saa olla kuuden tai useamman numeron yhdistelmiä.Uuden PIN-koodin päivitys onnistui.
- Kirjoita seuraavalla sivulla uusi PIN-koodi ja valitse Yhdistä.
- Jos EVlink Home Smart -laiteohjelmisto on päivitetty,
napsauta laiteohjelmistosivulla Jatka, jotta
näet Verkkoasetukset.HUOMAUTUS: Jos uusi laiteohjelmistoversio on saatavilla, valitse Päivitä ja valitse OK, kun päivitys on valmis.
- Valitse Verkkoasetukset-sivulla
tapa, jolla EVlink Home Smart yhdistetään internetiin, ja
napauta kohtaa Tallenna ja jatka.TÄRKEÄ: Jos käytössäsi on Wiser-keskusyksikkö etävalvontaa ja -ohjausta varten, varmista, että sekä EVlink Home Smart että keskusyksikkö on yhdistetty samaan Wi-Fi®-verkkoon.
- Wi-Fi (C): valitse Skannaa Wi-Fi QR -koodi ja skannaa reitittimen QR-koodi muodostaaksesi Wi-Fi-yhteyden automaattisesti. Vaihtoehtoisesti voit valita verkon käytettävissä olevien verkkojen luettelosta napauttamalla kohtaa Valitse verkko tai kirjoittamalla Wi-Fi-verkon nimen ja salasanan manuaalisesti.
- Ethernet (D): Anna yhdistettävän verkon tiedot (käytä RJ45-kaapelityyppiä).
- Valitse Sähköasetukset-sivulla EVlink-laitteen
teholuokitus niin, että se vastaa sähköasennusta. Voit
rajoittaa latausvirtaa liukupalkilla (E) tai valitsemalla -/+ ja napauttamalla Tallenna ja jatka (F).
- Laitteen asetukset -sivulla voit ottaa tehomittarin
käyttöön tai poistaa sen käytöstä valintakytkimellä ja napauttaa sitten Tallenna ja jatka.HUOMAUTUS: Jos otat tämän asetuksen käyttöön, varmista, että olet liittänyt tehomittarin EVlink Home Smartiin.
- Valitse Valvonta-sivulla Jatka.
- Kun kaikki laiteasetukset on määritetty, valitse Luovutus asiakkaalle ja jaa PIN asiakkaalle.
- Kun olet jakanut PIN-koodin, lue ohjeet ja siirry seuraavaan
näyttöön pyyhkäisemällä. Valitse Ymmärrän: käynnistä uudelleen (G)
käynnistääksesi EVlink Home Smart -laitteen uudelleen.
Odota 5 minuuttia, ennen kuin EVlink Home Smart muodostaa yhteyden internet-reitittimeen.-
LED-valo sykkii hitaasti vihreänä 5 minuutin ajan.
-
EVlink Home Smart on käynnistettävä uudelleen käytettyjen määritysten mukaisesti.
HUOMAUTUS: Jos sinun on muutettava käyttöönottoparametreja, voit muodostaa uudelleen yhteyden latausasemaan 5 minuutin aikana uudelleenkäynnistyksen tai käynnistyksen jälkeen.LED-valo palaa vihreänä 5 minuutin kuluttua uudelleenkäynnistyksestä, mikä vahvistaa, että EVlink Home Smart on yhdistetty onnistuneesti etäkäyttöä varten.
HUOMAUTUS: LED-valo sykkii hitaasti vihreänä, kun EVlink Home Smartia ei ole yhdistetty internetiin. -
Katso Laitteen pariliittäminen yhdistääksesi laitteen Wiser Home -sovellukseen.
Katso Laitteen käyttäminen valvoaksesi ja ohjataksesi laitetta Wiser Home -sovelluksen avulla.