DUG_EVlink_WH-07

Inbetriebnahme über eSetup

eSetup ist eine kundenspezifische, dedizierte App für Elektriker, um die Inbetriebnahme so einfach wie möglich zu gestalten.
Um EVlink Home Smart in Betrieb zu nehmen, laden Sie die eSetup-App herunter und installieren Sie sie.
HINWEIS: Diese App sollte nur von autorisierten/professionellen Installateuren verwendet werden.

Für Android-Mobiltelefone:
Klicken Sie hier oder scannen Sie den QR-Code.

Für Apple-Mobiltelefone:
Klicken Sie hier oder scannen Sie den QR-Code.

Nach der Installation von EVlink Home Smart folgen Sie den Schritten zur Inbetriebnahme über die eSetup-App, die auf Ihrem Land basiert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?