DUG_EVlink_WH-07

Über das Gerät

EVlink Home Smart (auch als Ladegerät für Elektrofahrzeuge bezeichnet) bietet Hausbesitzern ein einfaches und intelligentes Ladeerlebnis. Diese Ladestation ist ein elektrisches Gerät, das elektrische Energie zum Laden von Plug-In-Elektrofahrzeugen im Innen- und Außenbereich liefert. Die Wiser App für das Energiemanagement in Wohngebäuden ermöglicht die einfache Überwachung und Steuerung des Ladevorgangs aus der Ferne. Planen Sie den Ladevorgang für eine optimale Nutzung erneuerbarer Energien. Das hilft Hausbesitzern, den Verbrauch zu optimieren, Leistungsüberschreitungen zu vermeiden und die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.

Wenn mit dem EVlink Home Smart das Anti-Tripping-Modul installiert wurde, erhalten Sie eine Komplettlösung und ein besseres Nutzererlebnis beim Lastmanagement. Weitere Informationen finden Sie unter EVlink Home Anti-Tripping-System.

Bedienelemente

EVH4AxxN2, EVH4AxxN400F

EVH4AxxNC

  1. Kabelwanne

  2. Stopptaste

  3. LED-Statusanzeige

  4. Ladesteckdose

  1. Kabelwanne

  2. Stopptaste

  3. Entriegelungstaste für Stecker

  4. LED-Statusanzeige

  5. Ladestecker-Dock

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?