DUG_EVlink_WH-07

Gerät mit der Wiser Home App koppeln

WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass der EVlink Home Smart von einem Elektriker konfiguriert wurde.
So koppeln Sie das Gerät:
  1. Tippen Sie auf der Seite Übersicht auf der Seite Übersicht auf  .
  2. Tippen Sie auf Geräte >  >  Energie.
  3. Wählen Sie EVlink Home Smart.
    VORSCHLAG: Sie können auch durch Tippen auf Kontrolle > > Energie > EVlink Home Smart navigieren.
  4. Tippen Sie auf der EVlink Home Smart Setup-Seite auf Weiter.
  5. Tippen Sie auf Kamera öffnen, um den QR-Code auf Ihrem EVlink-Terminal zu scannen.
    In einem Benachrichtigungsfenster werden Sie aufgefordert, Wiser Home den Zugriff auf Ihre Kamera zu erlauben.
  6. Tippen Sie auf OK.
  7. Richten Sie die Kamera aus und scannen Sie den QR-Code in der Nähe der Ladesteckdose/des Anschlussdocks.
    Sie müssen bis zu 5 Minuten auf die EVlink Home Smart um am Setup teilzunehmen.
  8. Wenn Sie EVlink Home Smart benennen möchten, tippen Sie auf und geben Sie einen Namen ein.
    HINWEIS: Standardmäßig wird als Name EVlink Home Smart angezeigt.
  9. Tippen Sie auf Weiter und dann auf Fertigstellen.

    Nachdem Sie das Gerät gekoppelt haben, erscheint eine Bestätigungsanzeige mit folgenden Optionen:

    • + Neues Gerät hinzufügen: Tippen Sie darauf, um mit dem Koppeln weiterer Geräte fortzufahren.

    • Starten Sie die Verwendung Ihres Geräts: Tippen Sie darauf, um die Verwendung des gekoppelten Geräts zu starten.

    HINWEIS: Die Bestätigungsanzeige erscheint nur, wenn Sie als Hauseigentümer eingeloggt sind.

    Jetzt können Sie das neu hinzugefügte Gerät auf der Registerkarte Kontrolle unter den Registerkarten Alle und Raum sehen.

    HINWEIS: Wenn Sie nur ein EVlink Home Smart im Wiser System haben, wird die Seite Kontrolle nicht angezeigt. Alle Funktionen sind über die Startseite zugänglich.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?