DUG_EVlink_WH-07

eSetup-Inbetriebnahme – Frankreich

Nach der Installation von EVlink Home Smart folgen Sie den Schritten zur Inbetriebnahme über die eSetup-App:
  1. Öffnen Sie die eSetup-App und wählen Sie EVlink Home Smart (A) aus.
  2. Schalten Sie den EVlink Home Smart ein, um den Wi-Fi®-Zugangspunkt zu aktivieren. Der WLAN-Zugangspunkt bleibt nach dem Einschalten 4 Minuten lang aktiv.
  3. Aktivieren Sie WLAN auf Ihrem Smartphone und stellen Sie über WLAN direkt eine Verbindung zum EVlink Home Smart her.
  4. Tippen Sie in der eSetup-App auf Einstellungen öffnen (B).
  5. Auswählen EVlink Home Smart - Frankreich.
  6. Geben Sie auf dem Bildschirm die Neue PIN ein, bestätigen Sie die PIN und tippen Sie auf Speichern.
    HINWEIS: Die PIN muss 6 bis 16 Ziffern enthalten, darf dieselbe Ziffer nicht öfter als 3 Mal enthalten, oder mindestens 6 aufeinanderfolgende Ziffern.
    Die Aktualisierung der neuen PIN ist erfolgreich.
  7. Geben Sie auf der nächsten Seite die neue PIN ein und tippen Sie auf Verbinden.
  8. Wenn die Firmware von EVlink Home Smart auf dem neuesten Stand ist, tippen Sie auf der Firmware-Seite auf Fortsetzen, um die Netzwerkeinstellungen anzuzeigen.
    HINWEIS: Wenn eine neue Firmwareversion verfügbar ist, tippen Sie auf Aktualisieren und tippen Sie auf OK, nachdem die Aktualisierung abgeschlossen ist.
  9. Wählen Sie auf der Seite Netzwerkeinstellungen die Art und Weise aus, wie EVlink Home Smart mit dem Internet verbunden werden soll, und tippen Sie auf Speichern und fortfahren.
    WICHTIG: Wenn Sie über einer Wiser Hub für die Fernüberwachung und -steuerung verfügen, müssen Sie sicherstellen, dass die EVLink Home Smart und der Hub mit demselben WLAN-®Netzwerk verbunden sind.
    • WLAN (C):Tippen Sie auf WLAN-QR-Code scannen und scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Router, um automatisch eine Verbindung mit dem WLAN herzustellen. Alternativ können Sie aus der Liste der verfügbaren Netzwerke auswählen, indem Sie auf Netzwerk auswählen tippen oder den Namen und das Passwort des WLAN-Netzwerks manuell eingeben.
    • Ethernet (D): Geben Sie die Details für das zu verbindende Netzwerk ein.
  10. Wählen Sie auf der Seite Elektrische Einstellungen die Nennleistung des EVlink, die der elektrischen Anlage entspricht. Sie können die Gleitschiene (E) oder -/+ zur Begrenzung des Ladestroms verwenden und auf Speichern und fortfahren (F) tippen.
    HINWEIS: Der minimale und maximale Ladestrom beträgt 10 A bzw. 32 A.

  11. Auf der Seite Geräteeinstellungen können Sie das Messgerät mit dem Kippschalter aktivieren oder deaktivieren und dann auf Speichern und fortfahren tippen.
    HINWEIS: Das MID-Messgerät ist ein Leistungsmessgerät, mit dem Sie den Energieverbrauch einer Ladestation aufzeichnen können. Wenn Sie diese Option aktivieren, stellen Sie sicher, dass Sie das Power Meter an EVlink Home Smart angeschlossen haben.
  12. Auf der Seite Energiemanagement können Sie TIC-Kommunikation mit dem Schalter (G) aktivieren oder deaktivieren. Tippen Sie dann auf Speichern und fortfahren oder Diesen Schritt überspringen je nach Ihren Bedürfnissen.
    HINWEIS:
    • TIC: Tele-Information Client mit französischem Messgerät. Das TIC-Gerät wird an die Schaltanlage angeschlossen. Es speichert alle Daten zum Energieverbrauch aller Geräte im Haus. Dadurch kann die für EVlink Home Smart benötigte Energie nachverfolgt werden. Die Wiser App verwaltet das Anti-Tripping-Management – verzögertes Laden während der Spitzenzeiten, außerhalb der Spitzenzeiten gemäß den aktuellen Informationen des TIC.

    • EVlink Home Smart ist im Modus 1 konfiguriert. Sie können die Kommunikation zwischen dem EVlink Home Smart und dem TIC-Gerät aktivieren oder deaktivieren.

  13. Tippen Sie auf der Seite Überwachung auf Fortsetzen.
  14. Sobald alle Geräteeinstellungen konfiguriert sind, tippen Sie auf Übergabe an den Kunden und geben die PIN für den Kunden frei.
  15. Lesen Sie nach dem Freigeben der PIN die Anweisungen und wischen Sie, um zum nächsten Bildschirm zu navigieren. Tippen Sie auf Ich verstehe : Neustart (H), um EVlink Home Smart neu zu starten.
    Warten Sie 5 Minuten, bevor EVlink Home Smart eine Verbindung zum Internet-Router herstellt.
    • Die LED leuchtet langsam grün während 5 Minuten.

    • Der EVlink Home Smart muss gemäß der angewendeten Konfiguration neu gestartet werden.

    HINWEIS: Wenn Sie die Inbetriebnahmeparameter ändern müssen, können Sie die Verbindung zum EVlink Home Smart nach einem Neustart oder Einschalten für einen Zeitraum von 5 Minuten wiederherstellen.

    Die LED leuchtet 5 Minuten nach dem Neustart dauerhaft grün und bestätigt, dass der EVlink Home Smart erfolgreich für den Fernbetrieb angeschlossen ist.

    HINWEIS: Die LED-Anzeige leuchtet langsam grün, wenn EVlink Home Smart nicht mit dem Internet verbunden ist.

Verwenden Sie die Wiser Home App, um EVlink Home Smart zu überwachen und zu steuern.

Unter Gerät koppeln erfahren Sie, wie Sie das Gerät mit der Wiser Home App koppeln.

Unter Gerät verwenden erfahren Sie, wie Sie das Gerät mit der Wiser Home App überwachen und steuern.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?