DUG_Exxact Liiketunnistin LED-painikesäätimellä_WH-00

Luksiasetusten määrittäminen

Voit määrittää raja-arvon ympäristön luksialueille (kuten erittäin tumma, tumma, kirkas ja erittäin kirkas). Se estää valon muutoksista johtuvat väärät tunnistukset.
  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Napauta Laitteet > Valot > Liiketunnistin himmentimellä > Lux-tason kynnysarvo.
  3. Säädä luksin raja-arvoa vetämällä liukupalkkia.
    EHDOTUS:
    • Voit myös valita Käytä nykyistä luksiarvoa asettaaksesi kynnystasoksi nykyisen luksitason. Jos nykyinen luksiarvo ylittää 1 023, tämä vaihtoehto on poistettu käytöstä.

    • Jos haluat määrittää liiketunnistimen himmentimen tunnistamaan liikettä sytyttämättä valoja, aseta raja-arvoksi 0 liukupalkkia vetämällä. Liikkeen tunnistus toimii edelleen kaikissa tarkoituksissa, mutta valot eivät syty.

    Kirkkausalueet ovat seuraavat:

    • Erittäin tumma: < 6 luksia

    • Tumma: 6–100 luksia

    • Kirkas: 101–300 luksia

    • Erittäin kirkas: > 300 luksia

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?