DUG_Exxact Liiketunnistin LED-painikesäätimellä_WH-00

Virta päälle -toiminnan määrittäminen

Voit asettaa laitteesi kirkkaustason, kun se kytketään päälle.

  1. Valitse aloitusnäytössä .

  2. Napauta Laitteet > Valot.

  3. Valitse päivitettävä laite ja napauta Virta päällä -toiminta.

    HUOMAUTUS: Jos et löydä tätä vaihtoehtoa sovelluksestasi, palauta laite tehdasasetuksiin ja suorita pariliitosprosessi.
  4. Valitse jokin haluamasi vaihtoehto seuraavista:

    Viimeisenä kirkkaudessa -taso: Valo syttyy samalla kirkkaudella kuin viimeksi sammutettuna.

    Erityinen kirkkaustaso: Tämän vaihtoehdon avulla voit saada halutun kirkkaustason joka kerta, kun kytket valon päälle. Säädä kirkkautta vetämällä liukupalkkia.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?