DUG_Exxact Liiketunnistin LED-painikesäätimellä_WH-00

Tekniset tiedot

Nimellisjännite

AC 230 V ~, 50 Hz

Nimellinen teho

Kuorman tyyppi Kuorman nimi Kuorman arvo

LED

LED

7–100 VA

7–20 VA

Rautasydänmuuntaja

14–150 VA

Hehkulamppu

14–200 W

Halogeenilamppu

14–150 W

Elektroninen alasmuuntaja

14–150 VA

Valmiustila

Enintään 0,4 W

Nollajohdin

ei vaadita

Liitännät

Ruuviliittimet enint. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Laajennusyksikkö

Yksi painike, rajoittamaton määrä, enint. 50 m

Sulakesuojaus

16 A:n katkaisija

Toimintataajuus

2 405–2 480 MHz

Lähetetty enimmäisradiotaajuusteho

< 10 mW

Tiedonsiirtoprotokolla

Zigbee 3.0 -sertifioitu

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?