DUG_Exxact Liiketunnistin LED-painikesäätimellä_WH-00

Google Home

Voit käyttää Google Assistantia tietojen pyytämiseen tai suorittamaan toimintoja erilaisten komentojen avulla.

Yleiset Wiser-komennot Google Homelle:

  • Kysely: "OK, Google, is the motion sensor dimmer on?" (OK, Google, onko liiketunnistimen himmennin päällä?)

  • Liikkeen tunnistus: "OK, Google, is the sensor detecting movements?" (OK, Google, havaitseeko tunnistin liikettä?)

  • Laitteen kytkeminen päälle/pois päältä: "OK, Google, turn on/off the motion sensor dimmer" (OK, Google, kytke liiketunnistimen himmennin päälle/pois päältä).

  • Kirkkaustason %: "OK, Google, increase or decrease the brightness by XX percentage" (OK, Google, lisää tai vähennä kirkkautta XX prosentilla).

  • Pienin kirkkaus: "OK, Google, set the motion sensor dimmer to minimum brightness" (OK, Google, aseta liiketunnistimen himmennin pienimpään kirkkauteen).

  • Maksimaalinen kirkkaus: "OK, Google, set the motion sensor dimmer to maximum brightness" (OK, Google, aseta liiketunnistimen himmennin maksimaaliseen kirkkauteen).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?