DUG_Exxact Liiketunnistin LED-painikesäätimellä_WH-00

Tilanteen luominen

  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Siirry kohtaan Tilanteet, ja napauta luodaksesi tilanteen.
  3. Anna tilanteen nimi (A).
    VINKKI: Voit valita tilannetta kuvaavan kansikuvan napauttamalla .
  4. Valitse Lisää toimenpiteitä (B) valitaksesi laiteluettelon.
  5. Lisää toimintoja -valikosta voit valita laitteet (C).
  6. Kun laitteet on valittu, napauta Valmis.
  7. Napauta Tilanteen luoja -sivulla laitetta ehdon asettamiseksi. Jos kyseessä on esimerkiksi liiketunnistin himmentimellä:
    • Ota käyttöön napauttamalla (D).
    • Lisää tai vähennä kirkkautta (E) vetämällä liukupalkkia ylös/alas, ja napauta Aseta oikeasta yläkulmasta.
  8. Kun olet asettanut kaikki ehdot, napauta Tallenna.
    Kun tilanne on tallennettu, se näkyy Tilanteet-välilehdellä. Napauta tilannetta ottaaksesi sen käyttöön.
    EHDOTUS:
    • Jos haluat nähdä luodut tilanteet aloitusnäytössä, siirry kohtaan Koti > > Aloitusnäyttö > Tilanteet ja ota Tilanteet-vaihtokytkin käyttöön.

    • Voit myös järjestää tilanteita uudelleen napauttamalla Muokkaa aloitusnäytön Tilanteet-välilehdeltä tai napauttamalla Automaatio > Tilanteet > Järjestä uudelleen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?