DUG_Exxact Liiketunnistin LED-painikesäätimellä_WH-00

Laitteen nollaaminen

Voit palauttaa laitteen tehdasasetuksiin manuaalisesti.

Paina painiketta lyhyesti kolme kertaa (< 0,5 s) ja paina sitten painiketta kerran pitkään (> 10 s).
LED vilkkuu punaisena 10 s kuluttua ja vapauta sitten painike.

Kun nollaus on tehty, LED lakkaa vilkkumasta. Sitten laite käynnistyy uudelleen ja vilkkuu vihreänä muutaman sekunnin ajan.

HUOMAUTUS: Nollauksen jälkeen LED-valo muuttuu keltaiseksi ja ilmaisee, että se on valmis pariliittämistä varten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?