DUG_Exxact Liiketunnistin LED-painikesäätimellä_WH-00

Aikataulun muokkaaminen

  1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa Automaatiot > Aikataulut.
  2. Napauta aikataulua, jota haluat muokata.
  3. Napauta kohtaa AIKATAULUN TIEDOT, ja voit tehdä seuraavat toimenpiteet:
    • Nimeä aikataulu uudelleen (A).
    • Koskee (B) -valikossa voit valita luetelluista laitteista tai poistaa jo valittujen laitteiden valinnan.
    HUOMAUTUS: Kun edellä mainittuja muutoksia muokataan, aikataulu tallentuu automaattisesti.
  4. TAPAHTUMAT (C) -valikossa voit tehdä seuraavat toimenpiteet:
    • Napauta kohtaa päivittääksesi tapahtuman, kuten TILA (valot pois tai himmennystaso prosentteina) ja MILLOIN (auringonnousu/auringonlasku tai tietty aikaväli), ja voit myös poistaa tapahtuman.
    • Tallenna aikataulu napauttamalla Aseta.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?