DUG_Exxact strömställare_WH-01

Parkoppla enheten med Wiser-hubben

Du kan koppla ihop din strömställaren med Wiser-hubben för att få åtkomst till och styra strömställaren.
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > > Ljus > 1-kanals.
    FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på Kontroll > > Ljus > 1-kanals.
  3. Tryck på Skanna QR-kod och ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden som finns på enheten.
    OBS: Om du inte kan hitta rätt QR-kod trycker du på Jag kan inte hitta rätt QR-kod för att parkoppla enheten manuellt och går vidare till steg 4.

    Om QR-koden är fel visas meddelandet Felaktig QR-kod skannad. Tryck på Jag kan inte skanna QR-koden och välj ett av följande alternativ:

    • (A): Ange MAC-adress och installationskod tryck sedan på Anslut. Appen verifierar om MAC-adressen och installationskoden är giltiga.

    • (B): Tryck på det här alternativet om du inte kan hitta MAC-adressen och installationskoden.

  4. Tryck på Nästa, tryck kort på tryckknappen 3 gånger och kontrollera att lysdioden blinkar gult.

    Vänta några sekunder tills lysdioden blir grön och appen bekräftar att enheten är ansluten.

    OBS: Om lysdioden blinkar grönt och rött läser du instruktionerna genom att trycka på länken Lysdioden blinkar grönt och rött?.
  5. Tryck på Nästa, ange ett namn på enheten och tilldela enheten till ett nytt rum eller ett befintligt rum. Tryck sedan på Skicka.

    När du har parkopplat enheten visas en framgångsskärm med följande alternativ:

    • + Lägg till ny enhet: Tryck för att fortsätta parkoppla fler enheter.

    • Börja använda din enhet: Tryck för att börja använda den parkopplade enheten.

    OBS: Framgångsskärmen visas endast om du är inloggad som Husägare.

    Strömställaren visas nu på fliken Kontroll under flikarna Alla och Rum.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?