DUG_Exxact strömställare_WH-01

Återställa enheten

Du kan återställa enheten till fabriksinställningarna manuellt.

Tryck kort på tryckknappen 3 gånger (< 0,5 s) och tryck sedan länge på tryckknappen en gång (> 10 s).
Lysdioden blinkar rött efter 10 s, släpp sedan tryckknappen.

Vid genomförd återställning slutar lysdioden blinka. Sedan startas enheten om och blinkar grönt i några sekunder.

OBS: Efter återställningen blir lysdioden gul och visar att den är klar för parkoppling.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?