DUG_Exxact strömställare_WH-01

Skapa ett scenario

  1. startskärmen trycker du på .
  2. Gå till Scenarion och tryck på för att skapa ett scenario.
  3. Ange namnet på scenariot (A).
    TIPS: Du kan välja den omslagsbild som representerar ditt scenario genom att trycka på .
  4. Tryck på Lägg till åtgärder (B) för att välja listan över enheter.
  5. I menyn Lägg till åtgärder kan du välja enheterna (C).
  6. När enheterna har valts trycker du på Klart.
  7. På sidan Skapare av Scenario trycker du på enheten för att ställa in villkoret. Till exempel, om det är en strömställare:
    • Tryck för att slå på (D) och tryck på Ställ in på den övre högra skärmen.
  8. När du har ställt in alla villkor trycker du på Spara.
    När scenariot har sparats visas det på fliken Scenarion. Tryck på scenariot för att aktivera det.
    FÖRSLAG:
    • Om du vill se skapade scenariona på skärmen Hem går du till Hem > > Startskärm > Scenarion och aktiverar växlingsreglaget Scenarion.

    • Du kan också ändra ordning på scenariona genom att trycka på Redigera från fliken Scenarion på startskärmen eller genom att trycka på Automationer > Scenarion > Sortera om.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?