DUG_Exxact strömställare_WH-01

Slå på/av enheten med appen

  1. På fliken Kontroll trycker du på Alla enheter eller den rumsflik där enheten finns.
  2. Tryck på (A) för att slå på/stänga av strömställaren.
    FÖRSLAG: Du kan också slå på/stänga av enheten från skärmen Hem när du lägger till den i dina Favoriter.
    To know more about Favorit, refer to the Hantera favoriter topic in the respective System User Guide.
    OBS: Fliken Kontroll kommer inte att synas om du bara har en enda enhet i Wiser-systemet. Alla funktioner kommer att vara tillgängliga via startskärmen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?