DUG_Exxact_Langaton kytkin_WH-03

Tilanteen määrittäminen langattomaan painikkeeseen

Tilanteeseen voit ryhmitellä useita toimenpiteitä, jotka yleensä tehdään yhdessä. Wiser Home -sovelluksen avulla voit määrittää tilanteen langattomaan painikkeeseen (kuten hyvää yötä -tilanne: tuuletin päällä, valon himmennys 50 %, verhot kiinni).
EHDOTUS: Tilanne voidaan kohdistaa yksitellen mihin tahansa neljään painikkeeseen.

Määritä tilanne langattomaan painikkeeseen seuraavasti:

  1. Napauta Ohjaus-välilehdellä kohtaa Kaikki laitteet tai sen huoneen välilehteä, jossa langaton painike sijaitsee.

  2. Napauta mitä tahansa painiketta, ja valitse Tilanne.

  3. Valitse tilanne, jonka haluat lisätä painikkeeseen, ja napauta kohtaa Valitse tilanne.

    Seuraavassa kuvaruudussa näkyy tilanne onnistuneesti määritettynä.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?