DUG_Exxact_Langaton kytkin_WH-03

Tekniset tiedot

Paristo

CR2032

Pariston käyttöikä

Enintään 5 vuotta (pariston käyttötiheyden ja laadun mukaan)

IP-luokitus

IP20

Toimintataajuus

2 405–2 480 MHz

Lähetetty enimmäisradiotaajuusteho

< 10 mW

Käyttölämpötila

-5 °C ... 45 °C

Suhteellinen ilmankosteus

5–95 %

Tiedonsiirtoprotokolla

Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?