DUG_Exxact_Langaton kytkin_WH-03

Tietoja laitteesta

Langaton painike VAL 1-os/2-os (jäljempänä Langaton painike) on paristokäyttöinen langaton painike, jolla ohjataan samassa Zigbee-verkossa olevia Zigbee-laiteryhmiä (kuten valo/verho).

Langaton painike voidaan määrittää Wiser Home -sovelluksen avulla.

Langattoman painikkeen käytön edut:

  • Helppokäyttöinen käyttöliittymä: sopii myös lapsille (sijoitettuna alas seinälle) ja vanhuksille, jotka eivät ehkä ole tottuneita älypuhelimiin.

  • Helppo asentaa seinälle: johdotusta ei tarvita.

Langattoman painikkeen ominaisuudet:

  • Lisää langattomaan painikkeeseen erilaisia toimintoja (kuten valaistuksen/verhojen ohjaus).

  • Lisää langattomaan painikkeeseen tilanteita (kuten elokuvailta-tilanne, hyvää yötä ‑tilanne).

  • Ilmoitus pariston alhaisesta varauksesta.

    HUOMAUTUS: Tämä laitteen käyttöopas sisältää 2-osaisen langattoman painikkeen pariliitoksen muodostamisen, määrittämisen ja muut ominaisuudet. Sama koskee 1-osaista langatonta painiketta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?