DUG_Exxact_Langaton kytkin_WH-03

Laitteen nollaaminen

Voit palauttaa langattoman painikkeen tehdasasetuksiin manuaalisesti seuraavilla edellytyksillä:
  • kun keskusyksikkö vaihdetaan

  • kun kytketään 1-osaisesta 2-osaiseen tai toisin päin.

Nollaa langaton painike seuraavasti:

  1. Paina oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta lyhyesti 3 kertaa (< 0,5 s), ja pidä sitten painike painettuna (> 10 s).
    Tila-LED vilkkuu punaisena 10 sekunnin kuluttua.
  2. Vapauta painike.
    • Tila-LED lakkaa vilkkumasta, kun laite on nollattu onnistuneesti. 

    • Langaton kytkin käynnistyy uudelleen ja vilkkuu vihreänä muutaman sekunnin ajan. Nollauksen jälkeen tila-LED sammuu.

    HUOMAUTUS: Kaikki konfigurointitiedot, käyttäjätiedot ja verkkotiedot poistetaan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?