DUG_Exxact_Langaton kytkin_WH-03

Laitteen käyttäminen

Laitteen ohjausnäytön avulla voit määrittää toimenpiteen/tilanteen langattomaan painikkeeseen ja hallita eri asetuksia.

Valitse Ohjaus-välilehdellä Langaton painike.

Laitteen ohjausnäyttö näyttää seuraavat vaihtoehdot:

A

Napauta määrittääksesi toimenpiteen/tilanteen langattomaan painikkeeseen, kuten valojen kytkentä päälle/pois, verhon siirtäminen ylös tai alas tai mikä tahansa yhdistelmä. Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:

Tap to add the device to the Suosikkilaitteet section on the Koti screen. To know more about Suosikki, refer to the Hallitse suosikkeja topic in the respective System User Guide.

B

Napauta ohjataksesi eri asetuksia Laitteen asetukset -näytöstä. Katso lisätietoja kohdasta Laitteen määrittäminen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?