DUG_Exxact_Langaton kytkin_WH-03

Toimenpiteen määrittäminen langattomaan painikkeeseen

Wiser Home -sovelluksen avulla voit määrittää toimenpiteen langattomaan painikkeeseen (kuten valojen kytkentä päälle/pois, verhon siirtäminen ylös tai alas tai mikä tahansa yhdistelmä).

Määritä toimenpide langattomaan painikkeeseen seuraavasti:

  1. Napauta Ohjaus-välilehdellä kohtaa Kaikki laitteet tai sen huoneen välilehteä, jossa langaton painike sijaitsee.

  2. Napauta mitä tahansa painiketta, ja valitse Toiminto.

  3. Valitse laite, ja napauta kohtaa Valitse toiminto.

  4. Valitse Määritä laite -näytössä kohta Valokytkin.

  5. Napauta kohtaa kytkeäksesi valon päälle ja sitten Aseta > Aseta toimenpide.

    Seuraavassa kuvaruudussa näkyy, että toimenpide on määritetty onnistuneesti.

    Painikkeeseen ylhäällä vasemmalla on määritetty valokytkin: päällä.

    EHDOTUS: Kun määrität painiketta himmentimen tai verhon ohjausta varten, on tärkeää tietää, että voit asettaa tietyn prosenttiarvon kirkkaudelle tai verhon asennolle. Jos esimerkiksi määrität himmentimen arvoon 50 %, painikkeen lyhyt painallus kytkee valon päälle suoraan 50 prosentin kirkkaudella. Vastaavasti verhojen kohdalla voit asettaa asennon 30 % auki. Kun painat painiketta lyhyesti, verho siirtyy automaattisesti tähän asentoon.
    HUOMAUTUS: Painikkeen pitäminen painettuna ei voi himmentää valoa tai avata/sulkea verhoa. Langattomassa kytkimessä tuetaan vain lyhyen painalluksen toimenpiteitä.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?