DUG_Exxact – 2-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat_WH-00

Hantering av anti-tripping

Anti-Tripping Management förhindrar att kretsbrytaren löser ut genom att stänga av lasten (t.ex. varmvattenberedare, eluttag) eller minska lastens effekt.

PCM-systemet (Power Consumption Management) är en avancerad algoritm som är utformad för att förhindra global överkonsumtion. Detta uppnås genom att minska börvärdena och stänga av specifika belastningar, vilket säkerställer att den totala energiförbrukningen håller sig inom en fördefinierad gräns. Med integrationen av Wiser Home får användarna bättre kontroll över de belastningar som övervakas av PCM. Du kan registrera upp till åtta belastningar åt gången, vilket bidrar till att hålla systemets totala förbrukning under den fastställda gränsen. Denna gräns bestäms av dina avtalsspecifikationer, så det är viktigt att du läser avsnittet Inställning av tariff för information om peak- och offpeak-priser. Stödberättigade enheter kommer automatiskt att införlivas i Anti-Tripping Management-systemet, vilket ytterligare optimerar energianvändningen och förbättrar den totala effektiviteten i ditt hems energihantering.

Mer information om Anti-Tripping Management finns i respektive System Användarhandbok.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?