DUG_Exxact – 2-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat_WH-00

Återställa enheten

Du kan återställa uttaget till fabriksinställningarna manuellt.

Tryck kort på tryckknappen 3 gånger (<0.5 s) och tryck sedan länge på tryckknappen en gång (>10 s). LED:en blinkar rött efter 10 sekunder och släpp sedan tryckknappen.

Vid genomförd återställning slutar LED:en blinka. Sedan startas enheten om och blinkar grönt i några sekunder.

OBS:
  • Alla konfigurationsdata, användardata och nätverksdata raderas.

  • Efter återställningen blir LED:en gul vilket indikerar att uttaget är klart för parkoppling.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?