DUG_Exxact – 2-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat_WH-00

Skapa ett scenario

Med ett scenario kan du gruppera flera åtgärder som vanligtvis utförs tillsammans. Med appen Wiser Home kan du skapa scenarion utifrån dina behov.
  1. På skärmen Hem trycker du på .
  2. Gå till Ögonblick > för att skapa ett ögonblick.
  3. Ange namnet på scenariot (A).
    TIPS: Du kan välja den försättsbild som bäst representerar ditt ögonblick genom att trycka på .
  4. Tryck på Lägg till åtgärder (B) för att välja listan över enheter.
  5. I menyn Lägg till åtgärder kan du välja enheterna (C).
  6. Once all the device are selected, tap Klar.
  7. Momentskapare page, tap on the device to set the condition. For example, select connected socket.
    • Tryck (D) to turn on.

    When the desired condition is set, tap Uppsättning.

  8. Once all conditions are set, tap Spara.
    FÖRSLAG:
    • If you want to see the moments on the Startsida skärm, gå till Startsida > > Startsida > Ögonblick and enable the Ögonblick växlingsbrytare.

    • Du kan också ändra ordning på ögonblicken genom att trycka på Redigera från Moments-fliken på startskärmen, eller genom att trycka på Automation > Ögonblick > Beställa om.

    Once the moment is saved, it is visible on the Ögonblick -fliken. Du kan trycka på scenariot för att aktivera det.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?