DUG_PowerTag-E_WH-10

Parkoppla ytterligare enheter

För att parkoppla ytterligare PowerTag måste du tilldela dem en etikett. Det hjälper till att enkelt identifiera de extra PowerTag som installerats för olika belastningar och spåra den ström som förbrukas av dem var och en.
Följ någon av procedurerna för att märka den extra PowerTag:
  • Välja en etikettyp från den tillgängliga listan: Du kan välja en etikettyp från den tillgängliga listan.

  • Anpassa etikettyp: Om den tillgängliga etikettlistan inte passar för din last kan du anpassa den etikettyp du väljer.

OBS: Högst 20 PowerTags kan parkopplas.
Så här väljer du en etikettyp från den tillgängliga listan:
  1. På sidan Upptäckt av enhet trycker du på PowerTag.

  2. På sidan Konfiguration av enhet trycker du på Identify för att upptäcka den extra PowerTag.

    Ett meddelandefönster visas och statuslampan blinkar snabbt grönt på PowerTag.

  3. Tryck på OK i meddelandefönstret när du är klar med identifieringen av PowerTag .
  4. Tryck på , etikettlistan visas på sidan Typ.

  5. Välj den etikett som bäst representerar din PowerTag och tryck på Spara.

  6. Tryck på (A), ange ett namn och tryck på Spara.

  7. Tryck på Klar (B).


Anpassa etikettyp
  1. På sidan Upptäckt av enhet trycker du på PowerTag.

  2. På sidan Konfiguration av enhet trycker du på Identifiera för att upptäcka PowerTag.

    Ett meddelandefönster visas och statuslampan blinkar snabbt grönt på PowerTag.

  3. Tryck på OK i meddelandefönstret när du är klar med identifieringen avPowerTag.

  4. Tryck på , etikettlistan visas på sidan Typ.

  5. Välj Anpassad.

  6. På sidan Anpassad typ trycker du på (A) och anger ett namn.

  7. Välj en ikon (B) och tryck på Spara (C).

  8. På sidan Konfiguration av enhet trycker du på Spara och sedan på Klar.

    Vid lyckad parkoppling:

    • Lysdiodsstatusen blinkar långsamt i grönt i 5 sekunder på PowerTag.

    • Den parkopplade PowerTag visas på appens startskärm.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?