DUG_PowerTag-E_WH-10

Parring af ekstra-enheder

Hvis du vil parre flere PowerTag, skal du tildele dem en etiket. Det hjælper med nemt at identificere de ekstra PowerTag, der er installeret til forskellige belastninger, og registrere den strøm, de hver især bruger.
Følg en af procedurerne for at mærke den ekstra PowerTag:
  • Valg af en etikettype fra listen med tilgængelige etiketter: Du kan vælge en etikettype på listen med tilgængelige etiketter.

  • Tilpasning af etikettype: Hvis listen med tilgængelige etiketter ikke passer til din belastning, kan du tilpasse den ønskede etikettype.

BEMÆRK: Maksimalt 20 PowerTags kan parres.
Sådan vælges en etikettype fra listen med tilgængelige etiketter:
  1. På siden Registrering af enhed skal du trykke på PowerTag.

  2. På siden Enhedskonfiguration skal du trykke på Identificer for at identificere den ekstra PowerTag.

    Der vises et notifikationsvindue, og status-LED'en blinker hurtigt grønt på PowerTag.

  3. Tryk på OK i meddelelsesvinduet, når du er færdig med at identificere PowerTag .
  4. Tryk på , etiketlisten vises på siden Type.

  5. Vælg den etiket, der bedst repræsenterer din PowerTag, og tryk på Gem.

  6. Tryk på (A), indtast et navn, og tryk på Gem.

  7. Tryk på Færdig (B).


Tilpasning af etikettype
  1. På siden Registrering af enhed skal du trykke på PowerTag.

  2. På siden Enhedskonfiguration skal du trykke på Identificer for at identificere PowerTag.

    Der vises et notifikationsvindue, og status-LED'en blinker hurtigt grønt på PowerTag.

  3. Tryk på OK i meddelelsesvinduet, når du er færdig med at identificerePowerTag.

  4. Tryk på , etiketlisten vises på siden Type.

  5. Vælg Brugerdefineret.

  6. På siden Brugerdefineret type skal du trykke på (A) og indtaste et navn.

  7. Vælg et ikon efter eget valg (B), og tryk på Gem (C).

  8. På siden Enhedskonfiguration skal du trykke på Gem og derefter trykke på Færdig.

    Ved vellykket parring:

    • LED-status blinker langsomt grønt i 5 sekunder på PowerTag.

    • Den parrede PowerTag vises på appens Hjem-skærm.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.