DUG_PowerTag-E_WH-09

Zusätzliche Geräte koppeln

Um zusätzliche PowerTags zu koppeln, müssen Sie ihnen eine Bezeichnung zuweisen. Dadurch kann der für verschiedene Verbraucher installierte zusätzliche PowerTag leichter identifiziert und der jeweilige Stromverbrauch besser überwacht werden.
Führen Sie ein beliebiges der folgenden Verfahren durch, um den zusätzlichen PowerTag zu kennzeichnen:
  • Einen Kennzeichnungstyp aus der verfügbaren Liste wählen: Sie können aus der verfügbaren Liste einen Kennzeichnungstyp auswählen.

  • Kennzeichnungstyp anpassen: Wenn die Liste verfügbarer Kennzeichnungen keinen geeignete Typ für Ihren Verbraucher enthält, können Sie den Kennzeichnungstyp nach Ihren Wünschen anpassen.

HINWEIS: Es können maximal 20 PowerTags gekoppelt werden.
So wählen Sie einen Kennzeichnungstyp aus der Liste aus:
  1. Tippen Sie auf der Seite Geräteerkennung auf den PowerTag.

  2. Tippen Sie auf der Seite Gerätekonfiguration auf Identifizieren, um den zusätzlichen PowerTag zu erkennen.

    Ein Benachrichtigungsfenster öffnet sich und die Status-LED am PowerTag blinkt schnell grün.

  3. Tippen Sie im Benachrichtigungsfenster auf OK, wenn Sie die Identifizierung des PowerTag abgeschlossen haben.
  4. Tippen Sie auf . Die Kennzeichnungsliste wird auf der Seite Typ angezeigt.

  5. Wählen Sie eine Kennzeichnung aus, die Ihrem PowerTag am besten entspricht, und tippen Sie auf Speichern.

  6. Tippen Sie auf (A), geben Sie einen Namen ein und tippen Sie auf Speichern.

  7. Tippen Sie auf Fertig (B).


Kennzeichnungstyp anpassen
  1. Tippen Sie auf der Seite Geräteerkennung auf den PowerTag.

  2. Tippen Sie auf der Seite Gerätekonfiguration auf Identifizieren, um den PowerTag zu erkennen.

    Ein Benachrichtigungsfenster öffnet sich und die Status-LED am PowerTag blinkt schnell grün.

  3. Tippen Sie im Benachrichtigungsfenster auf OK, wenn Sie die Identifizierung des PowerTag abgeschlossen haben.

  4. Tippen Sie auf . Die Kennzeichnungsliste wird auf der Seite Typ angezeigt.

  5. Wählen Sie Benutzerdefiniert.

  6. Tippen Sie auf der Seite Benutzerdefinierter Typ auf (A) und geben Sie einen Namen ein.

  7. Wählen Sie ein Symbol (B) und tippen Sie auf Speichern (C).

  8. Tippen Sie auf der Seite Gerätekonfiguration auf Speichern und dann auf Fertig.

    Wenn die Kopplung erfolgreich war,

    • Blinkt die Status-LED des PowerTag für 5 Sekunden langsam grün.

    • Der gekoppelte PowerTag wird auf dem Startbildschirm der App angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?