DUG_Inverter and Storage_WH-03

Problembehandlung

A. Wenn eine Verbindung nicht hergestellt werden kann, überprüfen Sie die folgenden Punkte:

  • Das Gerät wird mit Strom versorgt.

  • Die Seriennummer ist korrekt.

  • Sie befinden sich in der Nähe des Wechselrichters.

B. Wenn Sie immer noch Probleme beim Wiederherstellen einer Verbindung zum Gerät haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine abgelaufene Bluetooth-Verbindung wiederherzustellen, und wiederholen Sie den Vorgang:

  • Schrauben Sie die Manschette oben auf dem Dongle ab.

  • Ziehen Sie den Dongle vom Wechselrichter ab.

  • Schließen Sie den Dongle wieder an den Wechselrichter an.

  • Ziehen Sie die Schraube wieder fest.
    Sobald der Dongle wieder angeschlossen ist, leuchten die LEDs „PWR“ und „COM“ dauerhaft grün.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?