DUG_Inverter and Storage_WH-03

Gerät verwenden

Nach der Kopplung des Wechselrichters mit der Wiser Home-App können Sie Wechselrichter, Batterie und Solarmodul auf der Registerkarte Kontrolle unter Energy Center anzeigen.
HINWEIS:
  • Wenn das Solar- und Speichersystem keine Batterie enthält, aber über ein Netzmessgerät verfügt, das mit dem Wechselrichter verbunden ist, zeigt das System bei der Inbetriebnahme nur die Solarmodul-Komponente des Wechselrichters im Wiser-System an und nicht die Netzgeräte.

  • Wenn die Batterie zu einem späteren Zeitpunkt installiert wird, müssen Sie das Solar- und Speichersystem neu in Betrieb nehmen und die Batterie hinzufügen.

Siehe Inbetriebnahme über Wiser Home. Die Inbetriebnahme sollte nur von zugelassenen bzw. fachkundigen Installateuren ausgeführt werden.

Wechselrichter

Tippen Sie auf der Registerkarte Kontrolle der Wiser Home-App auf Wechselrichter, um den Bildschirm zur Gerätesteuerung aufzurufen.

Tippen Sie auf Gerätedetails, um die Firmware-Version und Seriennummer des Wechselrichters anzuzeigen.
Tippen Sie auf Name auf der Seite Gerätedetails, um den Wechselrichter nach Ihren Wünschen umzubenennen.

Batterie

Tippen Sie auf der Registerkarte Kontrolle der Wiser Home App auf Batterie, um den Bildschirm zur Gerätesteuerung aufzurufen.

Auf dem Bildschirm zur Gerätesteuerung sehen Sie Folgendes:

Tippen Sie auf Gerätedetails, um den Namen (F) und die Seriennummer (G) der Batterie anzuzeigen.
Tippen Sie auf Name auf der Seite mit den Gerätedetails, um die Batterie nach Ihren Wünschen umzubenennen.

Solarmodul

Tippen Sie auf der Registerkarte Kontrolle der Wiser Home-App auf Solarmodul, um den Bildschirm zur Gerätesteuerung aufzurufen.

Auf dem Bildschirm zur Gerätesteuerung sehen Sie Folgendes:

  • Momentane Stromerzeugung (kW) (A)

  • Aktueller Zustand des Solarmoduls (B)

  • Historie (C)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?