DUG_Inverter and Storage_WH-03

Historie

Auf der Seite Historie können Sie die Daten nach Energiequellen oder Verbrauch filtern und einen Zeitrahmen nach Ihren Wünschen auswählen. Die App speichert Ihre Filtereinstellungen automatisch und wendet sie bei zukünftigen Sitzungen automatisch an.

Historie des Netzimports:
  1. Tippen Sie in der unteren Navigationsleiste auf > Historie.

  2. Wählen Sie auf der Seite Historie einen gewünschten Zeitrahmen (A) aus:

    • Stunden

    • Tage

    • Monate

    • Jahre



Historie des Netzimports und -exports:
WICHTIG: Gilt nur für das Netz mit einer bestehenden Netz-Solaranlage.
  1. Wählen Sie auf der Seite Historie einen gewünschten Zeitrahmen (A) aus:

    HINWEIS: Der Netzimport wird blau dargestellt, und die überschüssige verkaufte Solarstromerzeugung wird grün dargestellt.


Verbrauchshistorie
WICHTIG: Sie können den Stromverbrauch einzelner Verbraucher nur anzeigen, wenn Sie einen zusätzlichen Energiezähler installiert haben.
  1. Tippen Sie auf der Seite Historie auf und wählen Sie Verbrauch aus.

  2. Tippen Sie auf (A) und wählen Sie einen gewünschten Zeitrahmen aus.

Historie von Solar und Batterie
WICHTIG: Sie können die Historie von Solar und Batterie nur anzeigen, wenn Sie einen zusätzlichen Energiezähler für diese Module installiert haben.
  1. Wählen Sie auf der SeiteHistorie einen Zeitrahmen (A) aus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?