Über Schneider Wechselrichter und Batterie
Schneider Wechselrichter
Der Wechselrichter von Schneider ist ein ein- und dreiphasiger Hochleistungswechselrichter mit hohem Umwandlungswirkungsgrad, der Ihr Zuhause mit Strom versorgt und Stromrechnungen senkt. Der Wechselrichter unterstützt eine Reihe von Solaranlagengrößen und verfügt über integrierte MPPT-Optimierer (Maximum Power Point Tracking), die eine maximale Leistungsabgabe gewährleisten. Er kann mit den Schneider Batterien aufgerüstet werden, um den Eigenverbrauch zu maximieren
-
Erweiterte DSP-Steuerungstechnologie (Digital Signal Processing)
-
Integrierte MPPT-Optimierer für maximale Leistungsabgabe.
-
Unterstützt einen breiteren MPPT-Spannungsbereich.
-
Niedrige Wandlungsverluste aufgrund der DC-Kopplung.
-
LED-Statusanzeige
-
Schutzart IP65, kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installiert werden
-
Skalierbare Systemkapazität durch Anschluss mehrerer Batteriemodule pro Wechselrichter.
-
Neue WLAN-™Datenüberwachungstechnologie
-
Flexible Installation im Innen- oder Außenbereich.
-
Kompakte Bauweise mit minimalem Platzbedarf.
-
Erweiterte Sicherheitsfunktionen, einschließlich Notabschaltung und integriertem Fehlerstrom-Überwachungsgerät.
-
Schnelle Inbetriebnahme über Wiser Home App und eSetup-App.
-
Energieüberwachung in Echtzeit von überall mit der benutzerfreundlichen Wiser Home App für die Überwachung oder der HEMSLogic App für die Sektorkopplung.
Schneider Batterie
Das Speichersystem von Schneider umfasst eine Batteriesteuerung (BATPMEU2) und mehrere Batteriemodule (BATB3KEU3), die elektrische Energie gemäß den Anforderungen des Wechselrichter-Managementsystems speichern und freigeben können.
- Batterie aufladen: Die Batteriesteuerung wird an die Batterieanschlüsse des Wechselrichters angeschlossen (BAT+, BAT-). Wechselrichtergesteuert wird die Batterie geladen und die überschüssige PV-Energie in der Batterie gespeichert
- Batterie entladen: Wenn die PV-Energie nicht ausreicht, um die Lasten mit Strom zu versorgen, steuert das System die Batterie, um die Lasten mit Strom zu versorgen: Die von der Batterie gespeicherte Energie wird über den Wechselrichter an die Lasten abgegeben.