DUG_Inverter and Storage_WH-03

Einhaltung lokaler Vorschriften

HINWEIS: Die folgenden Vorschriften gelten nur für die Installation in Deutschland.

Regelung EnWG §14a

Um die Regelung EnWG §14a zu erfüllen, muss der Installateur Folgendes sicherstellen:

  • Die maximale Ausgangsleistung der Batterie sollte auf 4,2 kW begrenzt sein. Dies kann über OTA oder ein Firmware-Update während der Inbetriebnahme erfolgen.

  • Die Minimum-Firmware-Version für den Wechselrichter sollte größer als 1.11.5 sein. Sie können die Firmware-Version über das Installationsportal überprüfen. Informationen zur Überprüfung der Firmwareversion finden Sie unter Aktualisieren des Installationsportals

Regelung EEG-§9

Um Regelung EEG §9 zu erfüllen, sollte die Exportgrenze des Wechselrichters auf 60 % der installierten Kapazität begrenzt werden.

Während der Inbetriebnahme kann der Wechselrichter auf „Kein Export“ eingestellt werden. Konfigurieren Sie dann die Exportgrenze im Installationsportal auf 60 %. Anweisungen zur Einstellung des Exportlimits finden Sie unter Aktualisieren des Installationsportals

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?