Showing 841 - 850 of 9,870 results

Page 85 of 987
  • Oprettelse af et scenarie

    Wiser Multiwire LED lysdæmper (Puck) – Brugervejledning til Wiser Home-enhed

    Oprettelse af et scenarie Oprettelse af et scenarie Oprettelse af et scenarie Med et scenarie kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen. Med Wiser Home-appen kan du oprette scenarier ud fra dine behov. På skærmen Hjem skal du trykke på Scenarier . Indtast navnet på scenariet (A
  • Controlo do botão de pressão do momento

    Micromódulo Variador LED Multifios Wiser – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Controlo do botão de pressão do momento Controlo do botão de pressão do momento Controlo do botão de pressão do momento Atribua um momento ou crie um momento para ambas as pressões, pressão curta ou pressão longa, do interruptor do botão de pressão. Selecione Momento a partir do menu deslizante
  • Skapa ett scenario

    Wiser jalusibrytarpuck – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Skapa ett scenario Skapa ett scenario Skapa ett scenario På startskärmen trycker du på . Gå till Scenarion och tryck på för att skapa ett scenario. Ange namnet på scenariot (A). TIPS: Du kan välja den omslagsbild som representerar ditt scenario genom att trycka på . Tryck på Lägg till åtgärder (B
  • Criar uma automatização

    Micromódulo de potência Wiser – Guia do utilizador do dispositivo

    conjunto.Para criar uma automatização: No ecrã Inicial, toque em Automatização . Toque em e selecione um ícone que melhor representa a sua automatização. Introduza um nome da automatização (A) e selecione uma das seguintes condições a cumprir (B). Todas as condições: Todas as condições devem estar
  • Asignación de un momento al interruptor inalámbrico

    Sistema M y sistema D - Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    (como el de buenas noches: ventilador encendido, reducción de la luz al 50 %, persianas cerradas). Se puede asignar un momento a cualquiera de las cuatro teclas individualmente. Para configurar un momento en el pulsador del interruptor inalámbrico: En la pestaña Control, pulse la pestaña Todos los
  • Creación de un momento

    Micro módulo control de persianas Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Creación de un momento Creación de un momento Creación de un momento En la pantalla Inicio, toque . Vaya a Momentos y toque para crear un momento. Introduzca el nombre del momento (A). CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que representa su momento tocando . Toque Añadir acciones (B) para
  • Criar um momento

    Sensor de Movimento de Exterior ARGUS 360 – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Criar um momento Criar um momento Criar um momento Um momento permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto. Através da aplicação Wiser Home, pode criar momentos. Para criar um momento: No ecrã Inicial, toque em . Aceda a Momentos > para criar um momento. Introduza
  • Enabling Wiser Home AI

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    Enabling Wiser Home AI Enabling Wiser Home AI Enabling Wiser Home AI The following is an example of enabling Wiser Home AI with EV Charger and Water heater installed. To enable Wiser Home AI: On the Home screen, tap . Tap on the banner (A), then tap Try Wiser Home AI. This feature is currently
  • Enabling Wiser Home AI

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    Enabling Wiser Home AI Enabling Wiser Home AI Enabling Wiser Home AI The following is an example of enabling Wiser Home AI with EV Charger and Water heater installed. To enable Wiser Home AI: On the Home screen, tap . Tap on the banner (A), then tap Try Wiser Home AI. This feature is currently
  • Creación de un momento

    Unica - Interruptor de persianas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Creación de un momento Creación de un momento Creación de un momento En la pantalla Inicio, toque . Vaya a Momentos y toque para crear un momento. Introduzca el nombre del momento (A). CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que representa su momento tocando . Toque Añadir acciones (B) para
Page 85 of 987